主题中讨论的其他器件:SN65LVDT388A、 DS90LV047A、 SN65LVDS391
SN65MLVD047PW M-LVDS 四路线路驱动器的负载电流和接地电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN65MLVD047PW M-LVDS 四路线路驱动器的负载电流和接地电流是多少?
尊敬的 Yaser
你是对的。 我使用 外部100 Ω 终端将 SN65MLVD047的输出连接到 SN65LVDT388A。 因为 SN65LVDT388A 具有内部100 Ω 终端。 一起在 SN65MLVD047的输出端接50 Ω。
选择 SN65MLVD047 M-LVDS 驱动器的原因是驱动4个接收器。 我不确定 正常驱动器能否加载4个接收器。
此致
Srikanth Kacchu
尊敬的 Yaser
在将一个板与另一个板连接时、 一个板的 SN65MLVD047的每个输出 将驱动另一个板中的4个接收器输入。 这是一点。
接下来 、我的板上有 SN65MLVD047驱动器和 SN65LVDT388A 接收器。 为了验证这些器件、我计划仅将一个驱动器输出连接到一个接收器输入。 在这里绘制并连接了相同的电路。 我在驱动器输出端具有100欧姆的外部终端、而接收器具有100欧姆的内部终端。 并在 M-LVDS 驱动器输出端产生50欧姆的电阻。 因此、请检查并澄清。
此致