This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047:SN65MLVD047PW 负载电流和接地电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT388A, SN65MLVD047, DS90LV047A, SN65LVDS391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731254/sn65mlvd047-sn65mlvd047pw-load-current-and-ground-current

器件型号:SN65MLVD047
主题中讨论的其他器件:SN65LVDT388ADS90LV047ASN65LVDS391

SN65MLVD047PW M-LVDS 四路线路驱动器的负载电流和接地电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    您能否解释一下负载电流和接地电流的含义?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    一段时间没有听到过您的反馈。 您是否仍然需要支持? 我现在将关闭此主题、但您可以回复它、它将再次打开。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaser

    我很快会回来的。

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    一段时间没听到过你的反馈。 我现在将关闭此主题、但如果您仍然需要支持、请作出响应、它将再次打开。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaser

    我们计划将 SN65MLVD047PW 驱动 器环回至具有100欧姆终端的 SN65LVDT388ADBT 接收器。 接口是否正常工作?

    否则、请建议我使用相同组件的回路电路。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    这里的"回送"是什么意思... 请提供方框图或简单的草图、说明您正在做什么来进行澄清。
    您是否只是简单地将 SN65MLVD047的输出连接到 SN65LVDT388A 的输入? 如果是这种情况、则应在 SN65MLVD047的输出端添加额外的100 Ω 终端、因为它是 M-LVDS 驱动器、需要50 Ω 的负载、而不是100 Ω 的负载。

    选择 SN65MLVD047 M-LVDS 驱动器而不选择 DS90LV047A 等常规 LVDS 驱动器的原因有什么?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaser

    你是对的。 我使用  外部100 Ω 终端将 SN65MLVD047的输出连接到 SN65LVDT388A。  因为 SN65LVDT388A 具有内部100 Ω 终端。 一起在 SN65MLVD047的输出端接50 Ω。

    选择 SN65MLVD047 M-LVDS 驱动器的原因是驱动4个接收器。 我不确定  正常驱动器能否加载4个接收器。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    只需在拓扑上清楚一点、您是否将 SN65MLVD047的每个驱动器输出连接到 SN65LVDT388A 的4个接收器输入? 这些详细信息很重要、图表或草图有助于确保我们位于同一页面。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaser

    在将一个板与另一个板连接时、  一个板的 SN65MLVD047的每个输出 将驱动另一个板中的4个接收器输入。 这是一点。

    接下来  、我的板上有 SN65MLVD047驱动器和 SN65LVDT388A 接收器。 为了验证这些器件、我计划仅将一个驱动器输出连接到一个接收器输入。 在这里绘制并连接了相同的电路。 我在驱动器输出端具有100欧姆的外部终端、而接收器具有100欧姆的内部终端。 并在 M-LVDS 驱动器输出端产生50欧姆的电阻。 因此、请检查并澄清。

    此致

    Srikanth Kacchue2e.ti.com/.../LVDS-Loopback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    感谢您的澄清。 您描述的安排应该可以正常工作。
    当连接到另一个电路板时、您需要小心使用端接方案、以确保 SN65MLVD047的输出端接100欧姆、而另一个电路板的端接仅为4个接收器最远的一个。 这意味着您不能使用具有集成终端的接收器。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yaser

    感谢您的澄清和支持。

    是的、我在最远的接收器上只实现了一个50欧姆端接电阻器、但在 MLVDS 驱动器输出上未实现任何东西。

    此致
    Srikanth Kacchu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Srikanth、

    如果将驱动器连接到接收器的介质为100欧姆(按预期)、则接收器上的50欧姆会产生反射。 最好在驱动器上具有100欧姆电阻、在接收器上具有100欧姆电阻。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yaser

    当我们使用 SN65LVDS391PW 驱动 SN65LVDT388ADBT 时、最大负载电流为~16mA、而使用 SN65MLVD047PW 驱动时、最大负载电流为~30mA。 它是否在接收器上过载/损坏?

    此致
    Srikanth Kacchu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth、

    我不确定您在帖子中提到的具体电流值、但 SN65MLVD047具有比 SN65LVDS391更高的电流驱动、因为前者是 M-LVDS 器件、后者是 LVDS 器件。 SN65LVDS391的典型电流为~3.5mA、而 SN65MLVD047的典型电流为~ 11.3mA。
    在任何情况下、这都不会"过载"接收器。

    此致、
    相位