This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:TUSB1046 EVM 参考代码

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726148/tusb1046a-dci-tusb1046-evm-reference-code

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB1046EVM

您好、先生、

您可以为我共享 TI TUSB1046EVM *。pjt 文件吗?

我们的客户将 TI 原理图复制到设计产品中、因此他们需要 pjt 文件。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    遗憾的是、我没有.pjt 文件。 我有二进制文件、请接受我的朋友的请求、我会将其发送给您。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的客户在其 PCB 上使用 TI TUSB1046EVM 代码、该功能 正常  、包括 USB2.0/USN3.0/DP。

    但它们是5V 3A 输出、不需要从器件获取灌电流、 我们 已经为 客户创建了一些代码、

    但没有 USB3.0功能且 CTL0始终为低电平、 我们在 TI GUI 中启用 USB3.0/3.1速率功能。

    我有您的支持 创建 TUSN1046EVM 项目文件(*。pjt)并从  器件中移除灌电流此函数。

    或者、我们的 pjt 文件丢失 哪一个设置 会影响 USB 3.0功能?

    Hugoe2e.ti.com/.../DT_5F00_20180927_5F00_B.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    请您分享原理图吗? 我们需要知道他们使用的 PD 控制器以及到 TUSB1046的 GPIO 映射。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持、
    我已经向您发送了包含原理图的消息。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供了示例代码。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们使用 了 TUSB1046编码 结果、如下所示。

    如果 CTL0没有上拉高电平 R

    1. Type-C 至 HDMI 电缆无法进行监控。 CTL0:CTL1:FLIP=1:1:0

    2. Type-C 至 USB3.0电缆 不起作用。CTL0:CTL1:FLIP=1:0:0

    如果 CTL0拉高、则 R=10k

    1. Type-C 至 HDMI 电缆无法进行监控。 CTL0:CTL1:FLIP=1:1:0

    Type-C 至 USB3.0电缆 USB 功能正常。CTL0:CTL1:FLIP=1:1:0

      我们使用20181003代码、CLT0上拉10k、然后 HDMI 和 USB3.0功能正常、但 USB 器 件检测需要30~60秒。

    我们如何缩短 USB 检测时间?

    e2e.ti.com/.../20181003.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    那么、PD 控制器是驱动 CTL0/CTL1/FLIP、还是将 CTL0直接拉高至10K? 如果您要将 CTL0直接拉至10K 并在 CTL0为高电平之后、器件检测需要30-60秒、则需要使用协议分析器查看 USB 流量、以查看延迟位置。

    如果是信号完整性问题、则需要调整 TUSB1046的均衡器设置以补偿信号完整性。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    使用了 TUSB1046.bin 代码。
    如果是 USB 插件、CTL1需要10k 上拉电阻器以将状态低电平更改为 Hgih、

    在30-60检测问题上,我们将与客户一起检查 TUSB1046均衡器设置。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    我可以看看他们的原理图和布局吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持、
    我已经向您传递了客户原理图和布局。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过专用通信提供支持。

    谢谢
    David