Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1046EVM
您好、先生、
您可以为我共享 TI TUSB1046EVM *。pjt 文件吗?
我们的客户将 TI 原理图复制到设计产品中、因此他们需要 pjt 文件。
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM
您好、先生、
您可以为我共享 TI TUSB1046EVM *。pjt 文件吗?
我们的客户将 TI 原理图复制到设计产品中、因此他们需要 pjt 文件。
Hugo
尊敬的 David:
我们的客户在其 PCB 上使用 TI TUSB1046EVM 代码、该功能 正常 、包括 USB2.0/USN3.0/DP。
但它们是5V 3A 输出、不需要从器件获取灌电流、 我们 已经为 客户创建了一些代码、
但没有 USB3.0功能且 CTL0始终为低电平、 我们在 TI GUI 中启用 USB3.0/3.1速率功能。
我有您的支持 创建 TUSN1046EVM 项目文件(*。pjt)并从 器件中移除灌电流此函数。
或者、我们的 pjt 文件丢失 哪一个设置 会影响 USB 3.0功能?
尊敬的 David:
我们使用 了 TUSB1046编码 结果、如下所示。
如果 CTL0没有上拉高电平 R
1. Type-C 至 HDMI 电缆无法进行监控。 CTL0:CTL1:FLIP=1:1:0
2. Type-C 至 USB3.0电缆 不起作用。CTL0:CTL1:FLIP=1:0:0
如果 CTL0拉高、则 R=10k
1. Type-C 至 HDMI 电缆无法进行监控。 CTL0:CTL1:FLIP=1:1:0
Type-C 至 USB3.0电缆 USB 功能正常。CTL0:CTL1:FLIP=1:1:0
我们使用20181003代码、CLT0上拉10k、然后 HDMI 和 USB3.0功能正常、但 USB 器 件检测需要30~60秒。
我们如何缩短 USB 检测时间?