This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744522/dp83848k-dp83848k

器件型号:DP83848K

您好、先生:

 如下图所示,如果 变压器中心抽头使其变为 NC,将对功能产生什么影响?

谢谢

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、

    需要向上拉中心抽头、否则会发现未知的影响。

    EMI/EMC 辐射可能非常高。 通过不将中心抽头保持在已知的电势、抗扰度可能非常低。

    磁性元件的压降也可能会影响器件的接收器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Rob:

     感谢快速回复。

    另 一个问题如下:

    如下面的方框图 图1所示,   带有变压器中心抽头+3.3V_IO 的 DP83848 +3.3V 来自不同的电源。

    电源序列+3.3V_IO  超前+3.3V 24.2ms (图2),我的问题:它是否可能损坏 PHY,如果 是,为什么?

     

    谢谢

    戈登

    图1:

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    当 AVDD = 0V 时、它可能会损坏 PHY、因为您要向 TD/RD 引脚施加高电压。

    DP83848器件的绝对最大值为 VCC + 0.5V。 在这种情况下、VCC = 0、对 TD/RD 施加3.3V 电压。

    保护 TD/RD 的 ESD 二极管将偏置并导通。 它们会随着时间的推移而降级。 在此事件期间、DP83848也将反向供电。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

     感谢您的回复:

    如果 在+3.3VD 之后的可调节+3.3V_IO 加电时间低于波形、这是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorden、

    是的、可以将+3.3V_IO 电源轨连接到+3.3VD 之后的中心抽头斜升

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    非常感谢您的回复

    谢谢
    戈登