请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 在定制电路板上使用 DP83867IRPAP 与德州仪器 TMS320DM6467TCUTD1。
MDIO 线路似乎被 PHY 拉低。 我有一个到 VDDIO 的2.2k 上拉电阻器、它是3.3V。 当 PHY RESETN 为低电平时、MDIO 会按预期拉高至3.3V。 一旦 PHY 从复位状态中退出、MDIO 被拉低。 当 MAC 进行通信时、Vhigh 仅约为3.27V。 当 PHY 响应时、Vhigh 仅约为1.6V。 当 MAC 和 PHY 都不进行通信时、MDIO 被拉回低电平。
如果我将 PHY 置于复位状态并从 MAC 发出读取请求、那么电平是正确的。
什么可能会将 MDIO 拉低?
原理图文件已随附。
谢谢