This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:在 DP83867IR 芯片复位引脚释放后、MDIO 电平被分压!!

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729271/dp83867ir-mdio-level-is-divided-after-dp83867ir-chip-reset-pin-is-released

器件型号:DP83867IR

在定制电路板上使用 DP83867IRPAP 与德州仪器 TMS320DM6467TCUTD1。

MDIO 线路似乎被 PHY 拉低。 我有一个到 VDDIO 的2.2k 上拉电阻器、它是3.3V。 当 PHY RESETN 为低电平时、MDIO 会按预期拉高至3.3V。 一旦 PHY 从复位状态中退出、MDIO 被拉低。 当 MAC 进行通信时、Vhigh 仅约为3.27V。 当 PHY 响应时、Vhigh 仅约为1.6V。 当 MAC 和 PHY 都不进行通信时、MDIO 被拉回低电平。

如果我将 PHY 置于复位状态并从 MAC 发出读取请求、那么电平是正确的。

什么可能会将 MDIO 拉低?

原理图文件已随附。

谢谢

e2e.ti.com/.../TIQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否通过移除 R154来断开 MDIO 与 MAC 的连接、并检查 PHY MDIO 是否仍然处于低电平? 我还注意到一些连接不正确。 移除 R351、C191和 C192、然后再次测试。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    感谢您的快速回复、

    我将检查并快速返回。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我删除了 R351、C191和 C192、但问题未得到解决。

    当我移除 R154时:
    -当复位引脚为低电平时-> MDIO 为高电平(3.3V)
    -当复位引脚为高电平时-> MDIO 为低电平(0V)

    我在两个不同的板上测试了这些、结果是相同的。



    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍然存在。 有人有解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是否有办法在不为 DP83867加电的情况下为该处理器加电? 如果无法实现、您可以尝试从处理器上断开 PHY 的所有 RGMII RX 引脚和 COL、CRS 引脚、然后检查问题是否仍然存在。 RGMII RX 引脚是自举引脚、在上电期间需要在其上施加特定的电压。 这可以帮助我们确认引脚上的任何意外电压是否会导致问题。

    此致、
    Aniruddha