This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:RS-232输出驱动器在低温低于-20°C 时出现问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744301/trs3253e-issue-with-rs-232-output-drive-at-cold-temperatures-below--20c

器件型号:TRS3253E

在低温下、输出信号的正负电平都将折叠至0V。 这使得接收电路无法读取信号。 设计在温度高于0°C 时效果很好、但我在低于0°C 时遇到了很多问题!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计的供电电压为3.3伏、所有电容器均为 e2e.ti.com/.../TRS3253E_2D00_failure_2D00_at_2D00_cold.pdf0.1uF (X5R)、如数据表中建议的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特
    很遗憾听到您的问题。 您能否检查电容器的额定电压? 我们建议使用10V 或16V 电容器。 您能否检查电阻器(R2503、R2505)规格以确保器件在低温下不处于自动分流模式? 通常、如果器件工作不好、第一个指示器是 V+/V-引脚的电压。 谢谢、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已确定问题。 我使用的电缆 DSR 信号短路、移除后一切正常。