请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3253E 在低温下、输出信号的正负电平都将折叠至0V。 这使得接收电路无法读取信号。 设计在温度高于0°C 时效果很好、但我在低于0°C 时遇到了很多问题!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在低温下、输出信号的正负电平都将折叠至0V。 这使得接收电路无法读取信号。 设计在温度高于0°C 时效果很好、但我在低于0°C 时遇到了很多问题!
该设计的供电电压为3.3伏、所有电容器均为 e2e.ti.com/.../TRS3253E_2D00_failure_2D00_at_2D00_cold.pdf0.1uF (X5R)、如数据表中建议的那样。