Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040-Q1, SN65HVDA1040A-Q1, SN65HVD1040, TCAN1042-Q1, SN65HVD1040A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVDA1040A-Q1、 SN65HVD1040、 TCAN1042-Q1、 SN65HVD1040A-Q1
尊敬的团队:
我的客户报告了一个有关 SN65HVD1040-Q1的问题。
根据数据表7.1 的绝对最大额定值、它表明总线端子上的电压限制在-27~40V 范围内。 这意味着、如果总线电压超过此电压限制、则可能会造成永久性损坏。 此外、 在7.3建议运行条件下、它表明任何总线端子上的电压被限制在-12~12V 范围内。 因此、我的理解是、当总线终端(例如、CANL 引脚)以-12V ~ 12V 电压供电时、它可以正常工作;如果 CANL 以高于12V 但低于绝对最大额定值电压40V 的电压供电、则可能会出现功能故障。 这意味着它可能无法正常工作、但不会对器件造成永久损坏。
我的理解是否正确?
因此、我的客户的观察结果如下:
他们正在执行可靠性测试、将来自直流电压源的电压施加 到 CANL 引脚上、GND 引脚连接到源 GND。 如果电压为20V、则 SN65HVD1040-Q1会在更换新器件后受到永久性损坏、问题仍然存在。 但是、根据数据表、如果 CANL 引脚上施加20V 电压、则可能无法正常工作、但不应受到物理损坏、因为它仍在 绝对最大额定值范围内。 因此、这种行为显然不同于规范中所述的行为。
此外、即使进行15V 测试、 SN65HVD1040-Q1也可能会受到永久性损坏。 我想知道这是否是预期行为? 或任何特定设计都应仔细检查?