This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040-Q1:当 CANL 引脚被连接至20V 时、SN65HVD1040-Q1永久损坏问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040-Q1, SN65HVDA1040A-Q1, SN65HVD1040, TCAN1042-Q1, SN65HVD1040A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727229/sn65hvd1040-q1-sn65hvd1040-q1-permanent-damage-issue-when-canl-pin-is-connected-to-20v

器件型号:SN65HVD1040-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVDA1040A-Q1SN65HVD1040TCAN1042-Q1SN65HVD1040A-Q1

尊敬的团队:

我的客户报告了一个有关 SN65HVD1040-Q1的问题。  

根据数据表7.1 的绝对最大额定值、它表明总线端子上的电压限制在-27~40V 范围内。 这意味着、如果总线电压超过此电压限制、则可能会造成永久性损坏。 此外、 在7.3建议运行条件下、它表明任何总线端子上的电压被限制在-12~12V 范围内。 因此、我的理解是、当总线终端(例如、CANL 引脚)以-12V ~ 12V 电压供电时、它可以正常工作;如果 CANL 以高于12V 但低于绝对最大额定值电压40V 的电压供电、则可能会出现功能故障。 这意味着它可能无法正常工作、但不会对器件造成永久损坏。  

我的理解是否正确?  

因此、我的客户的观察结果如下:  

他们正在执行可靠性测试、将来自直流电压源的电压施加 到 CANL 引脚上、GND 引脚连接到源 GND。 如果电压为20V、则 SN65HVD1040-Q1会在更换新器件后受到永久性损坏、问题仍然存在。 但是、根据数据表、如果 CANL 引脚上施加20V 电压、则可能无法正常工作、但不应受到物理损坏、因为它仍在 绝对最大额定值范围内。 因此、这种行为显然不同于规范中所述的行为。  

此外、即使进行15V 测试、 SN65HVD1040-Q1也可能会受到永久性损坏。 我想知道这是否是预期行为? 或任何特定设计都应仔细检查?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    您的理解是正确的、建议的-12V 至+12V 工作范围用于功能、-27V 至+40V 是永久损坏的限制。 之前、我在实验室中测试过这些器件的更高电压、但在+20V 时没有发现问题、因此很奇怪、绝对最大额定值没有在客户设置中保持不变。  

    当电压施加到 CANL 引脚时、是否连接到已关闭电源、然后再打开电源? 还是电源已经打开、然后连接到 CANL 引脚? 看到的永久性损坏到底是什么? 在这些测试期间、CANH 引脚是否有任何损坏? 总线上是否有扼流圈?

    请告诉我、如果您可以回答这些问题、这将有助于缩小当前情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    非常感谢您的回应!
    要回答您的问题:
    >电压施加到 CANL 管脚时,是否连接到已关闭的电源,然后再打开电源? 还是电源已经打开、然后连接到 CANL 引脚?
    Steven:电源始终开启、并使用输出线连接到 CANL 引脚。
    >看到的永久性损坏确切是什么?
    Steven:该设备冒烟、这意味着它已经被烧毁了。
    >在这些测试过程中,CANH 管脚是否有损坏? 总线上是否有扼流圈?
    Steven:由于设备在测试过程中被烧毁、因此无法测试这些设备。

    此外、在这些日子里、我的客户做了更多的测试。
    在测试期间、他们使用与之前完全相同的测试对12个 SSN65HVD1040-Q1进行了测试。 将24V 电压添加到 CANL 后、会导致10个电压下降。 2件可以承受一段时间。 但之后、如果经过长时间测试、这2个器件也会老化。
    因此、他们对该规格中列出的最大电压有很大的顾虑。

    我可以就此发表意见吗? 如果可能、您能否分享有关您之前所做实验的更多数据? 测试了多少个器件? 多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    感谢您提供的所有信息。 我询问电源状态的原因是、如果 CANL 线路上的电压立即通过总线上的扼流圈升至高电平、则可能会由于电感而产生更高的电压尖峰。 对于多个器件、我不会期望出现这种情况、但最好知道 CAN 总线上是否有扼流圈。

    根据我的经验、即使测试绝对最大额定值、故障通常也不会产生烟雾。 当 GND 短路或某种短路时、我通常会看到烟雾、这会导致使用电源施加能量的任何电源产生较大的恒定电流。  

    至于测试、在发布这些器件之前、它们将通过自动测试程序以及基准测试来验证这些数据表规格。 我不确定在自动测试程序中施加电压的时间、但在基准测试中、施加电压几秒钟、然后测试器件的功能。  

    在测试时、它是否在应用板上?  是否有任何方法可以共享原理图和/或布局?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    如果此类问题仍然存在、我建议从 SN65HVD1040-Q1改为 SN65HVD1040A-Q1或 SN65HVDA1040A-Q1 (这两个器件都是同一个器件)。 这些更新版本在瞬态过压容差方面进行了一些改进、这对于电池短路测试很有用、因为在短路连接/断开连接或收发器在显性和隐性状态之间切换时、CAN 总线电压可能会过冲远超过电池电压电平。 您可能还需要考虑我们最新的 TCAN1042-Q1器件、该器件是 SN65HVD1040的 P2P 更新。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我的上述回答是否合理? 我们还能提供其他帮助吗?

    最大