请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H 大家好、
从数据表可以看出、最大 T2为200ms、这是否意味着 MDC 信号应在200ms 内输出?
如果时间超过200ms、会怎么样?
谢谢、此致、
Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
从数据表可以看出、最大 T2为200ms、这是否意味着 MDC 信号应在200ms 内输出?
如果时间超过200ms、会怎么样?
谢谢、此致、
Hao