This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:MDC 输出时间

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732604/dp83822h-mdc-output-time

器件型号:DP83822H

大家好、

从数据表可以看出、最大 T2为200ms、这是否意味着 MDC 信号应在200ms 内输出?

如果时间超过200ms、会怎么样?

谢谢、此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    MDC 由控制器输出、而不是 PHY 输出。
    T2表示在 PHY 提供 MDC 之前您应该等待的时间。
    如果您事先提供 MDC 并尝试与 PHY 通信、它可能不会响应。
    但是、如果您在200ms 后提供 MDC、则只要 PHY 具有正确的 PHY 配置和 PHY ID、就保证 PHY 能够进行应答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    谢谢! 根据我的理解、如果 PHY 具有正确的配置而没有任何副作用、那么在 RESET_N 之后提供的 MDC 的时间可能会超过200ms? 正确吗?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    没错。