请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 您好、Sirs、
我的客户使用两个 TPS65982和共享的外部闪存设计了一个不带直流桶形插孔的双端口笔记本电脑应用。
首先、它们使用一个45W USB-C 适配器为系统和电池充电器提供电源。
45W 适配器为系统供电后、它们还使用一个65W USB-C 适配器为其他端口提供电源。
他们发现 TPS65982仍选择45W 适配器为系统提供电源。
下面是几个问题。
1.为什么 TPS65982不必选择最高功率源? 我是否知道 GUI 设置可以修复它? 或者需要 EC 来控制 TPS65982以选择电源路径?
2.我的客户希望从寄存器中读取 PP_EXT 路径电流数据、如何获取它们?