This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982:选择最高功率源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744193/tps65982-tps65982-choose-highest-power-source

器件型号:TPS65982

您好、Sirs、

我的客户使用两个 TPS65982和共享的外部闪存设计了一个不带直流桶形插孔的双端口笔记本电脑应用。

首先、它们使用一个45W USB-C 适配器为系统和电池充电器提供电源。

45W 适配器为系统供电后、它们还使用一个65W USB-C 适配器为其他端口提供电源。

他们发现 TPS65982仍选择45W 适配器为系统提供电源。

下面是几个问题。

1.为什么 TPS65982不必选择最高功率源? 我是否知道 GUI 设置可以修复它? 或者需要 EC 来控制 TPS65982以选择电源路径?

2.我的客户希望从寄存器中读取 PP_EXT 路径电流数据、如何获取它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    由于您的系统中有两个 TPS65982、EC 需要控制哪一个接受 PD 适配器。

    2.他们可以在外部电源路径上使用 ADC 4CC 命令(I_PP_EXT)读取 PP_EXT 电流

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    对于问题1、您是否意味着我们需要在 PD 适配器插入 USB-C 端口时将 GPIO 事件分配给 EC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    不可以、您可以启用 I2C 中断以向 EC 指示何时需要调整拉电流/灌电流功能。 无需额外的 GPIO。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的热情支持。