请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 您好!
第一个问题===
我们正在使用串行(MIPI) MARS 摄像头(AR0233 -> TI953)、并且我们在电路板上使用的是使用 MIPI 的 TI954和 TI954接口 FPGA。
到目前为止、我们能够做到这一点
1.在 TI954上启用图形生成功能,在 FPGA 上启用接收功能
2.访问 TI954上的通道 I2C 并从 TI953进行读取。
摄像头和 TI954之间的接口正常、TI954和 FPGA 之间的接口正常。
我认为触发器在 TI954中存在一些问题。 我们将触发信号连接到 TI954 GPIO0和 GPIO1。 (2个摄像头连接到 TI954)
我的问题是如何使用 I2C 访问 TI954 (与摄像头的反向通道)和 FPGA 接收帧来在摄像头启用自触发。
你们中的任何人都可以给我一个寄存器序列来尝试这个吗?
第二个问题===
如果我们使用并行 MARS、则无法使用 TI954反向通道访问913串行器。 我不明白有什么区别以及我缺少什么。
有什么建议?
谢谢!