This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:为 AR0233启用自触发器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744273/ds90ub954-q1-enabling-self-trigger-for-ar0233

器件型号:DS90UB954-Q1

您好!

第一个问题===

我们正在使用串行(MIPI) MARS 摄像头(AR0233 -> TI953)、并且我们在电路板上使用的是使用 MIPI 的 TI954和 TI954接口 FPGA。

到目前为止、我们能够做到这一点  

1.在 TI954上启用图形生成功能,在 FPGA 上启用接收功能

2.访问 TI954上的通道 I2C 并从 TI953进行读取。

摄像头和 TI954之间的接口正常、TI954和 FPGA 之间的接口正常。

我认为触发器在 TI954中存在一些问题。 我们将触发信号连接到 TI954 GPIO0和 GPIO1。 (2个摄像头连接到 TI954)

我的问题是如何使用 I2C 访问 TI954 (与摄像头的反向通道)和 FPGA 接收帧来在摄像头启用自触发。

你们中的任何人都可以给我一个寄存器序列来尝试这个吗?

第二个问题===

如果我们使用并行 MARS、则无法使用 TI954反向通道访问913串行器。 我不明白有什么区别以及我缺少什么。

有什么建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关锡安,

    根据我的理解、您希望向954发送触发信号并将其从953 GPIO 输出到成像器?

    能否验证以下寄存器以启用 GPIO:

    在串行器端:
    0x0F (GPIO 输入使能)、用于选择哪些 GPIO 应为输入、哪些应为输出
    远程使能(0x33):选择需要启用的 GPIO 数量

    在解串器端:
    0x0F (GPIO_INPUT_CTRL):选择启用/禁用 GPIO 输入
    0x10 - 0x16 (GPIO_PIN_CTRL):选择启用/禁用 GPIO 输出、从哪个端口以及从哪个 SER GPIO
    0x59 (DATAPATH_CTL1):验证您使用的 GPIO 数量


    最棒的
    Jiashow