This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:面板闪烁问题

Guru**** 2929470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732791/sn65dsi84-panel-flicker-issue

器件型号:SN65DSI84

尊敬的先生:

客户正在使用 SN65DSI84。 但它们会出现面板闪烁问题。

面板为1920x1080、下面附有面板规格数据表。

下面是他们使用的 DSI 调谐器设置。

您是否会检查他们的设置是否有任何错误? 或有任何评论??

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK Ho:

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。 同时、请完成本文档中的调试步骤:
    www.ti.com/.../slla356.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK Ho:

    请告诉我您是否能够解决上述文档中的问题。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    是的、问题已经解决。

    根本原因是 CPU 的时钟源与我们的芯片无关。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK Ho:

    我很高兴看到您解决了这个问题。 为了供将来参考、您是否想确切地指定 CPU 时钟源的问题是什么?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    时钟频率不正确。

    将 CPU 时钟速率加倍后、面板可以很好地显示。