This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024-Q1等待电流和 CCP 时间

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744455/tic10024-q1-tic10024-q1-wait-current-and-ccp-time

器件型号:TIC10024-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们要将活动时间设置为湿性电流2mA。
在这种情况下、请在 WC_CFG1寄存器设置之后检查是否可以在 CCP_CFG0寄存器中设置 CCP 时间。
如果无法设置 CCP 时间、请告诉我设置湿性电流2mA 时的有效时间是多少。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youngsu:
    是的、在 WC_CFG1寄存器设置之后、可以在 CCP_CFG0寄存器中设置 CCP 时间。
    如有任何其他问题、请告知我。
    此致、
    海伦