请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC10024-Q1 尊敬的 TI 团队:
我们要将活动时间设置为湿性电流2mA。
在这种情况下、请在 WC_CFG1寄存器设置之后检查是否可以在 CCP_CFG0寄存器中设置 CCP 时间。
如果无法设置 CCP 时间、请告诉我设置湿性电流2mA 时的有效时间是多少。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们要将活动时间设置为湿性电流2mA。
在这种情况下、请在 WC_CFG1寄存器设置之后检查是否可以在 CCP_CFG0寄存器中设置 CCP 时间。
如果无法设置 CCP 时间、请告诉我设置湿性电流2mA 时的有效时间是多少。
谢谢。