Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150
Thread 中讨论的其他器件: TVP5150
大家好!
我在我的一些项目中一直使用 TVP5150AM1
直到今天、一切都正常、我有2个 TVP5150AM1芯片、我将其中一个芯片焊接到电路板上并读取 I2C 寄存器。 一切如预期一样,但一分钟后,1.8电压稳压器变得如此热,主芯片(stm32f407)无法识别 TVP5150AM1,我使用示波器观察1.8电压轨,它显示了方波(1.8V peek),
我要做的第二件事是从电路板上对 TVP 芯片进行去焊、然后再次观察1.8电压轨、它是1.8V 稳定电压。 之后、我将新的 TVP5150 AM1焊接到电路板上、一切都是一样的。 稳压器变得很热
我不知道我是不是因为某种原因损坏了芯片、还是在我触摸芯片之前损坏了芯片
请告诉我、我是否可以做些什么来检查我的 TVp5150AM1是否仍然有效、我的板设计基于 tVP5150AM1的参考设计、它以前工作正常
谢谢