This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:我的5150AM1死机还是电源故障?

Guru**** 2588035 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732038/tvp5150am1-is-my-5150am1-dead-or-power-supply-fault

器件型号:TVP5150AM1
Thread 中讨论的其他器件: TVP5150

大家好!

我在我的一些项目中一直使用 TVP5150AM1

直到今天、一切都正常、我有2个 TVP5150AM1芯片、我将其中一个芯片焊接到电路板上并读取 I2C 寄存器。 一切如预期一样,但一分钟后,1.8电压稳压器变得如此热,主芯片(stm32f407)无法识别 TVP5150AM1,我使用示波器观察1.8电压轨,它显示了方波(1.8V peek),

我要做的第二件事是从电路板上对 TVP 芯片进行去焊、然后再次观察1.8电压轨、它是1.8V 稳定电压。 之后、我将新的 TVP5150 AM1焊接到电路板上、一切都是一样的。 稳压器变得很热

我不知道我是不是因为某种原因损坏了芯片、还是在我触摸芯片之前损坏了芯片

请告诉我、我是否可以做些什么来检查我的 TVp5150AM1是否仍然有效、我的板设计基于 tVP5150AM1的参考设计、它以前工作正常

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电路板正常工作时、其正常工作的时间有多长? 您是否查看了电源电平(1.8V 和3.3V)以确保没有任何短路等问题?

    听起来好像您的电源不正确、并且器件在发生故障之前可能会工作一段时间。

    或者、您可能以某种方式损坏了 PCB、或在某个地方发生了短路。

    如果电路板先前工作正常(测量所有电源以确保其在运行时处于正确的电平、并检查是否没有变热)、则停止工作、即使在更换 TVP 后仍保持不良状态、这意味 着您的电路板现在存在问题。

    您可以尝试另一个 PCB 吗?

    TVP 不太可能仅仅通过处理和焊接而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 这些正是我所想的、
    首先、我将相同的 TVP5150焊接到新的裸 PCB (仅芯片)、然后我安装全新的1.8V 稳压器、3.3V 稳压器并馈电5V 作为主电源、我观察1.8轨的形式、它不稳定(与旧板相同) 方波随机显示。
    在这两种情况下(新的裸 PCB 和旧的主芯片)、5V 和3.3V 看起来稳定、当然、具有3.3V 的主芯片工作正常
    关于工作时间、第一个工作板可运行2年(不同的 PCB、但布局完全相同)、同一台工作 PC 可运行2个月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说"不同的 PCB、但布局相当相同"时、您是否说您的 PCB/设计有新版本、并且您正在尝试启动该版本?
    基本上、如果您以任何方式更改了您的设计、您是否曾使用过此新设计?
    如果没有、您可能需要再次非常仔细地检查您的设计原理图和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的新 PCB (与当今出现故障的 PCB 相同)有3个 PCB 的工作时间超过2个月。 大约10天前、我也遇到了这个问题、但是我立即更换了新的 TVP 芯片、并且电路板工作正常(因为我的客户没有报告任何问题)

    如果我的新电路板设计有任何问题、那么这3块电路板就不会工作2个月(每天大约5小时)
    我想他们的供应商给我发送了坏的 TVP 芯片、其中一些可能可以工作、但并非所有芯片都可以工作。 我能否检查芯片是 TI 原装还是克隆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 这就是我想知道的(即设计是否正常或是新的启动)。
    在工作板上、是否有任何东西会发热? 我只是想确保它们不会在压力下运行。
    检查器件是否为正品的最佳方法是仅从 TI 授权经销商处购买器件。
    同时、您可以尝试直接从 TI 网页获取一些样片、看看这些样片是否有相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论温度。 在新电路板中(以及主芯片的新代码、只需通过 I2C 更改启动对比度、亮度、饱和值)、Stm32f407和 TVP 上的温度都更高、首先我认为、由于电路板较小、导致温度升高。
    主芯片(stm32f407)是否有任何机会仅通过设置 I2C 来破坏 TVP 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TVP 温度应几乎为环境温度。 它根本不应该变热。

    I2C 编程不会破坏 TVP。

    您会说"在新电路板(和主芯片的新代码中、只需通过 I2C 更改启动对比度、亮度、饱和值)中、Stm32f407和 TVP 上的温度都更高"。 这是否发生在您的所有新电路板上? 更改 I2C 寄存器将对器件温度产生零影响(除了会降低功耗的断电模式)。 如果您的新电路板运行温度比旧电路板高得多、则表示存在 PCB 设计问题、可能是电源上存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我认为是这样。 我将尝试在新电路板和旧电路板上安装东西、然后为 TVP 芯片提供新的供应商、我将告诉您发生了什么情况。 感谢您的支持、借助我提供的这些信息、我们所能做的就是测试和测试
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天又拿到了新的 TVP 芯片、又销毁了2个新芯片。 我在新的主板和新组件上安装了所有组件(大写、res...)

    电压稳定、TVP 芯片工作正常。

    起初、我认为一些坏电容器可能会破坏旧电路板上的芯片。 但是、我再次检查3个电容器的值

    电路原理图上的 C1、C2、C3、它们是10uf 而不是1uf、

    它们是否是此问题的原因? 如果是、它们如何破坏我安装的每个 TVP 芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这些电容器过高可能会导致器件损坏。

    在其他电路板上、哪些电路板上使用了值多大的电容器?

    BR、

    Steve