This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSS DPDT 选择- MAX4699

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A44159, SN74CBT3257C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743888/mss-dpdt-selection---max4699

主题中讨论的其他器件:TMUX1574TS3A44159SN74CBT3257C

大家好、

 我的客户正在寻找与 MAX4699匹配的 DPDT 模拟开关器件。 您是否会帮助提出我们应该推广的内容? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    TI 称之为 MAX4699开关配置2:1、4通道。  使用 TI.com 开关搜索工具 、您可以筛选2:1、4通道器件。  有9种不同的器件可供选择、包括新型 TMUX1574和 P2P QFN TS3A44159。  

    为了帮助进一步缩小选择范围   、我们需要了解客户需要哪些信号来切换电压、带宽等、以及他们有哪些可用的电源轨。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     感谢您的回答。  我认为 sn74cbt3257c 非常适合。  

    此致、

    Patrick