Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A44159, SN74CBT3257C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMUX1574、 TS3A44159、 SN74CBT3257C大家好、
我的客户正在寻找与 MAX4699匹配的 DPDT 模拟开关器件。 您是否会帮助提出我们应该推广的内容? 谢谢。
此致、
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A44159, SN74CBT3257C
大家好、
我的客户正在寻找与 MAX4699匹配的 DPDT 模拟开关器件。 您是否会帮助提出我们应该推广的内容? 谢谢。
此致、
Patrick
Patrick、
TI 称之为 MAX4699开关配置2:1、4通道。 使用 TI.com 开关搜索工具 、您可以筛选2:1、4通道器件。 有9种不同的器件可供选择、包括新型 TMUX1574和 P2P QFN TS3A44159。
为了帮助进一步缩小选择范围 、我们需要了解客户需要哪些信号来切换电压、带宽等、以及他们有哪些可用的电源轨。