Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75176B 主题中讨论的其他器件: THVD1500
您好!
我尝试使用 RS-485执行半双工串行通信。
我使用 IC SN75176和一些微控制器来实现它。
我的问题是:
-我将 引脚2和3 (DE、RE)连接在一起。 如果引脚2和3为低电平(RX 模式)引脚4 (TX 线路)空闲(高电平)并且我想发送、当引脚2和3在输出线路上变为高电平时、A 高电平-低电平-高电平脉冲出现、而引脚4保持高电平。
接收器将此转换解释为错误的启动条件。
您是否知道产生该脉冲的原因以及如何解决该脉冲?