This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:A/B 输出上的错误脉冲

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743850/sn75176b-erroneous-pulse-on-a-b-outputs

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件: THVD1500

您好!

我尝试使用 RS-485执行半双工串行通信。

我使用 IC SN75176和一些微控制器来实现它。

我的问题是:

-我将 引脚2和3 (DE、RE)连接在一起。 如果引脚2和3为低电平(RX 模式)引脚4 (TX 线路)空闲(高电平)并且我想发送、当引脚2和3在输出线路上变为高电平时、A 高电平-低电平-高电平脉冲出现、而引脚4保持高电平。

 接收器将此转换解释为错误的启动条件。

您是否知道产生该脉冲的原因以及如何解决该脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derwys:

    出现此脉冲时、是否可以捕获 A 和 B 信号(引脚6和7)的波形? 查看波形可能会让我们更好地了解可能发生的情况。 (这不是我通常期望从该 IC 中得到的行为。)

    此外、您能否提供接口电路原理图、或告知我们芯片是如何连接的、RS-485线路上可能有哪些组件(端接电阻等)?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

    感谢您的快速响应、

    昨天我更换了一些 PSU 电容器、现在我再也看不到提到的脉冲了、但我想问题是 SN75176主器件、

    请查看随附的波形。

    主器件的脉冲形状不是很好、但从器件能够很好地接收到这些脉冲。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derwys、

    我很高兴听到系统正常工作、尽管来自主器件侧的"A"信号似乎降级(通常是"B"波形的镜像图像)。 A 线上是否有任何元件(串联电阻、上拉/下拉电阻、滤波电容器、钳位二极管等)未出现在 B 上? 或者、安装在主侧的新装置是否显示相同的行为?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、
    在主器件侧、只有一个失效防护/负载电阻器网络 VCC-600 Ω-130 Ω-600 Ω 接地。
    对于两条 A/B 线路、它是相同的负载、而对于从器件、它是相同的负载。
    我正在寻找一款新的75176器件、以在主器件侧进行更换。
    SN65####可以方便地将所有这些替换为 SN65#### ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derwys、

    是的、SN65175B 器件的功能与 SN75176B 器件相同、因此如果您有更易于使用的器件、则可以使用它们。 (如果您正在寻找一个通用的新器件型号、您可以在此应用中考虑我们较新的 THVD1500器件。 它与 SN75176B 引脚对引脚等效、但具有更高的 ESD/噪声抗扰度、更宽的工作电压范围并支持更多节点数。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Max...