This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RGMII 模式下的上升/下降时间规格

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728826/dp83867cr-rise-fall-time-spec-in-rgmii-mode

器件型号:DP83867CR

您好!

DP83867CR 数据表指定 RGMII 接口的上升/下降时间低于0.75ns、但未提及测试条件。 是否有人可以告诉我该规格的测试条件? (尤其是在测试所执行的负载电阻/电容类型下)  

一位客户告诉我其测试结果违反了此规范。 他们使用1GHz 探针+ 13GHz 示波器和 1870mil 迹线测试了 RX_CLK 的 TR/TF (在 RGMII 模式下)。 测试结果为 TR= 1.13ns、Tf=0.93ns。 我不确定这是不正确的测试设置还是测试条件造成的。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    RGMII 布线的负载电容最大为5pF 您能否与客户核实示波器是否具有低电容? 此外、还应考虑布线所增加的电容。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    感谢您的回复!
    但是、我认为很难将负载电容保持在5pF 以下。 示波器探头通常具有3.9pF 输入电容、除了 MAC 引脚和 PCB 布线引脚电容外、我认为基本上无法控制低于5pF 的负载电容。
    我猜您是否对我的问题有误解? (我的问题是 RGMII 时序规格的测试条件、而不是 RGMII 引脚的输入电容规格)。
    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    抱歉、我认为我不理解这个问题。 您所指的测试条件是什么? 电压和温度? 在这种情况下、应在适用于客户使用的 PHY 型号的所有电压和温度下满足时间规格。

    此致、
    Aniruddha