请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867CR 您好!
DP83867CR 数据表指定 RGMII 接口的上升/下降时间低于0.75ns、但未提及测试条件。 是否有人可以告诉我该规格的测试条件? (尤其是在测试所执行的负载电阻/电容类型下)
一位客户告诉我其测试结果违反了此规范。 他们使用1GHz 探针+ 13GHz 示波器和 1870mil 迹线测试了 RX_CLK 的 TR/TF (在 RGMII 模式下)。 测试结果为 TR= 1.13ns、Tf=0.93ns。 我不确定这是不正确的测试设置还是测试条件造成的。
谢谢、
John