This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP83849IF 介质转换器设置。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, TIDA-00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743659/dp83849if-dp83849if-media-converter-setting

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: TIDA-00306

尊敬的 TI 团队:

我希望按如下所示进行配置。

PC 的铜连接/ DP83849IF 的光纤连接
我们希望在不单独使用 MCU 的情况下使用独立器件进行设计。
在本例中、我要确认只有 AN_EN / AN0 / AN1 / FX_EN_A / B / EXTENER_EN 应设置为 H/W

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youngsu:

    是的,如果介质转换器的目标是不受管理的,则您显示的配置是实施该转换器所必需的唯一绑带。

    您在工作台上的测试系统应显示、无需管理即可运行该设计。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的罗德里格斯:

    我们已使用此配置测试了两个 TI DP83849IF EVM 套件。 但它不起作用。
    是否可以检查绑带设置是否有问题?
    是否应在上述自举之外的其他部分进行更改?
    或者我们的 Ping 测试是否有问题?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    您是否对 TIDA-00306执行了光纤操作所需的所有更改? 原理图中的所有组件都需要针对光纤操作进行更改、包括信号检测电阻器。

    更改完成后、连接光纤模块时是否有指示的链接?

    在尝试 ping 之前、应在铜缆和光纤端口以及两个 TIDA 板上验证链路状态。

    此致、