请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849IF 主题中讨论的其他器件: TIDA-00306
尊敬的 TI 团队:
我希望按如下所示进行配置。
PC 的铜连接/ DP83849IF 的光纤连接
我们希望在不单独使用 MCU 的情况下使用独立器件进行设计。
在本例中、我要确认只有 AN_EN / AN0 / AN1 / FX_EN_A / B / EXTENER_EN 应设置为 H/W
谢谢。