This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:Dp83848无法建立以太网连接

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725560/dp83848c-dp83848-could-not-establish-ethernet-connection

器件型号:DP83848C

大家好。  

我在以太网 phy 器件 DP83848上有一些问题。

在速度为100Mb/s (自动协商)时、绿色 LED (链路)闪烁、永远不会亮起。  

我认为这意味着这种联系没有建立

速度为10Mb/s 时、一切都正常。 链路 LED 保持亮起、PCB 可通过 DHCP 获取其 IP 地址。  

我认为这不是软件的问题。  

因为、即使微控制器中没有任何东西、一旦我们插入 RJ45电缆、绿色 LED 应该会亮起并保持亮起。  

我已将 CAN 演示示示例下载到演示板(MCB1700)中、然后将 RJ45电缆插入演示板。  

即使以太网未初始化、链路 LED 也会立即亮起。  

但是、当我对 PCB 执行相同的操作时、链路 LED 会闪烁、永远不会亮起。  

仅在服务器 PCB 上检测到该 problème。  

您对这个问题有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用100Mbps 连接时、连接伙伴是什么?
    当链路 LED 闪烁并提供值时、您能否多次读取寄存器0x01? 当这个问题发生时、还提供0x19的寄存器读取值。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复。

    这是寄存器的值。  

    BMSR (0x01) = 0x7849

    REG_PHYCR(0x19)= 0x8021

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好

    我没有找到使以太网功能再次工作的方法。
    我认为唯一的办法是取代 DP83848。

    我使用示波器检查了引脚 RX+、RX-、TX+、TX-(16、17、13、14)上的电压。
    当前电压大约为1、5V 或更低(在正常情况下不是3.3V)。

    MCU 和 DP83848之间的接口是 RMII、似乎可以。 我可以读取/写入 DP83848中的寄存器。

    PHY 器件如此频繁损坏、您有什么理想原因吗?
    我将 PCB 和 Keil MCB1700 (以太网部件)之间的架构进行了比较、这完全相同。
    唯一的区别是:演示板 Keil MCB1700由 USB 电缆供电。
    我的 PCB 由 POE+供电

    邱东
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiong、

    通过 USB 和 POE 供电是不同的应用。 通过 POE 供电时、需要采取适当的预防措施以避免损坏 PHY。 您能否查看此主题并确保 DP83848得到适当保护,免受 POE 瞬变的影响: e2e.ti.com/.../471071

    此致、
    Aniruddha