请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848C 大家好。
我在以太网 phy 器件 DP83848上有一些问题。
在速度为100Mb/s (自动协商)时、绿色 LED (链路)闪烁、永远不会亮起。
我认为这意味着这种联系没有建立
速度为10Mb/s 时、一切都正常。 链路 LED 保持亮起、PCB 可通过 DHCP 获取其 IP 地址。
我认为这不是软件的问题。
因为、即使微控制器中没有任何东西、一旦我们插入 RJ45电缆、绿色 LED 应该会亮起并保持亮起。
我已将 CAN 演示示示例下载到演示板(MCB1700)中、然后将 RJ45电缆插入演示板。
即使以太网未初始化、链路 LED 也会立即亮起。
但是、当我对 PCB 执行相同的操作时、链路 LED 会闪烁、永远不会亮起。
仅在服务器 PCB 上检测到该 problème。
您对这个问题有什么想法吗?