This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:I2C 下降时间失败

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/726971/iso1541-i2c-falling-time-fail

器件型号:ISO1541

尊敬的团队:

我的客户正在其电路板设计中使用 ISO1541。

但 I2C 的下降时间无法满足该规范。

您是否有任何建议或想法来解决此问题?

谢谢你。

VDD

测量结果

5.06伏

CLK

 

频率

Tlow

大腿

TR

Tf

规格

< 400kHz

>1.3us

>0.6us

20~300ns

20*(VDD/5.5V)~300ns

18.4~300ns

测量结果

244.9KHz

1.631us

2.259us

181ns

13.54ns

数据

 

Tsu:dat

THD:dat

Tsu:sta

THD:sta

Tsu:sto

下冲

规格

>100ns

>0ns

>0.6us

>0.6us

>0.6us

>-0.5V

测量结果

993.1 ns

221.9ns

2.247us

1.071us

2.505us

-0.144V

 

 

过冲

振铃

振铃

TR

Tf

注释

规格

<VDD+0.5V

小于5.56V

小于0.3Vdd

小于1.518V

>0.7Vdd

>3.542V

20~300ns

20*(VDD/5.5V)~300ns

18.4~300ns

I2C 快速模式

测量结果

5.264V

0.224V

4.88伏

178.4ns

13.33ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您能否确认 上述测量是针对 ISO1541的 SIDE1还是针对 Side2?

    我看到下降时间 TF 变为~13ns 并且在~20至300ns 的范围之外。 您是否知道客户是如何获得~20至300ns 范围的? 如果 TF 低于指定的范围、是否应该更好?

    可以通过增大上拉电阻器或总线电容的值来增加下降时间。 请确保不超出 SIDE1和 Sidew2的最大总线电容40pF 和400pF。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    请告知我们、客户是否仍然关注低 TF、或者客户是否可以使用外部上拉电阻器增大它? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao