This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139 EMI 问题

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732104/sn75dp139-emi-issue

主题中讨论的其他器件:SN75DP139

您好,

我的产品有两个 HDMI、使用 TI 解决方案 SN75DP139芯片。

我遇到了问题,在594MHz 和891MHz 中 ,它超出了 EMI 限制值。 HDMI 端口也是如此。

我试图解决这个问题,例如。 将 VSadj 从3.9K 调整为4.02K 欧姆,并将 CMC 90欧姆更改为120欧姆。

但结果有限、,EMI 仍然超过。

那么,您能否推荐解决方案来解决 HDMI 端口的 EMI 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    您是否曾尝试在 DP139 3.3V 电源上放置10pF 和4.7pF 电容器? 此外、该设计是否满足 HDMI 线对内偏斜要求?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件支持 TT、关闭 TT。

    谢谢
    David