请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732104/sn75dp139-emi-issue
主题中讨论的其他器件:SN75DP139您好,
我的产品有两个 HDMI、使用 TI 解决方案 SN75DP139芯片。
我遇到了问题,在594MHz 和891MHz 中 ,它超出了 EMI 限制值。 HDMI 端口也是如此。
我试图解决这个问题,例如。 将 VSadj 从3.9K 调整为4.02K 欧姆,并将 CMC 90欧姆更改为120欧姆。
但结果有限、,EMI 仍然超过。
那么,您能否推荐解决方案来解决 HDMI 端口的 EMI 问题?