请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9800 主题中讨论的其他器件: TCA9617A
大家好、团队、
我发现 TCA9800是一款出色的双向 I2C 电平分流器选项、可用于处理偏移电压敏感型1.8V 电源轨。
我正在寻找1.8/5V I2C 转换、但遗憾的是、TCA9800具有4V 的最大限制。
您是否有任何具有令人满意的5V 电压轨的 I2C 电平转换器选择? 此外、更小的封装尺寸是首选。
提前感谢。
新亚·索本