This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:I#39;m 正在寻找1.8V/5V 的双向 I2C 电平转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732394/tca9800-i-m-looking-for-bidirectional-i2c-level-shifter-for-1-8v-5v

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9617A

大家好、团队、

我发现 TCA9800是一款出色的双向 I2C 电平分流器选项、可用于处理偏移电压敏感型1.8V 电源轨。

我正在寻找1.8/5V I2C 转换、但遗憾的是、TCA9800具有4V 的最大限制。

您是否有任何具有令人满意的5V 电压轨的 I2C 电平转换器选择? 此外、更小的封装尺寸是首选。

提前感谢。
新亚·索本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sawamoto - San、

    TCA9617A 将能够适应这些电压(A 侧为1.8V、B 侧为5V)。 它采用3mm x 3mm 封装尺寸的8引脚 VSSOP 封装。 您能否查看此产品并了解其是否满足您的应用需求? 如果没有、我们可以尝试推荐一种替代方案。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max-San、
    我将尝试使用 TCA9617A、并可能会在需要进一步讨论时向您发送电子邮件。

    此致、
    新亚·索本