This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:有关 PHY 原理图实现的反馈

Guru**** 2931520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728256/dp83867cr-feedback-on-schematic-implementation-of-phy

器件型号:DP83867CR

您好!

我已经完成了 TI PHY DP83876的第一个剖切原理图、并希望从这里的任何人那里获得一些反馈、因为这是我第一次实现千兆位以太网。   

我附上了一个原理图。  我计划将 RGMII 接口用于1000Mbit 以太网。   

非常感谢您的任何反馈!!

谢谢您!

e2e.ti.com/.../TI-Ethernet-PHY-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    请参阅随附的带标记的原理图副本。

    e2e.ti.com/.../TI-Ethernet-PHY-schematic_5F00_rdr.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    非常感谢您的建议、您的建议非常重要、并为您提供了很多帮助!

    我对其中一个问题有疑问。

    第6.1节是否仅适用于 PHY?

    2.是否可以使 P10悬空?  您的意见似乎是要将其保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我计划使用的 RJ45连接器不起作用。  我已附上原理图(22.jpg)、其中显示了连接在一起的中心抽头引脚。   

    我是否应该切换到磁性元件导向的连接器、如21.jpg?中的连接器

    如果这在帖子中显示为图片-第一张图片是我想知道是否应该切换到的连接器、第二张图片是我当前在设计中使用的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    我同意您原来选择的磁性元件并不适合 DP83867、因为中心抽头全部短接在一起。

    您发布的第二个磁性元件选择图像(顶部图像)具有良好的 DP83867原理图。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,太棒了!

    这是否意味着 TRCT1-4引脚应像您最初指出的那样通过数据表中所示的电容器接地?  我只是问、因为磁性元件看起来非常不同、我希望确保没有其他细节我会丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 TRCT1 -您发现的磁性元件中的 TRCT4应该具有单独的0.1uF 电容器、以将任何噪声旁路到接地。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    感谢您的评论。  我随附了一个更新的原理图、我认为它可以解决我遇到的问题。  我是否需要细分 DP83867的 JTAG 引脚?  我觉得没有问题、因为我不能对这个芯片重新编程、所以无论如何我都不能使用它们。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../Bel_5F00_RJ45_5F00_Schematics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    1.我是否出于任何原因需要从 PHY 中断开 JTAG 引脚? 似乎我不能对他们做任何事情。
    2.应使用 TD_P_A、TD_M_A 等的走线。 (PHY 和连接器/磁性元件之间的连接)是否受阻抗控制?
    2A。 它们是否应与长度匹配?
    2b. 我假设这也应该尽可能短?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    如果 JTAG 端口未使用、则无需将其分接。

    2.是的、建议从 EMI EMC 的角度对其进行阻抗控制、以实现出色的 MDI 性能。 由于您正在进行"标准千兆位应用"、因此只需使用布局工具估算阻抗即可。

    2A。 它们的长度应在100 - 200mil 范围内匹配。 这种情况非常松散、因为不管怎样、这些布线上都有符号对齐。

    2b. 是的、如果可能、将 MDI 保持在最短的长度、但 MDI 布线最长为6英寸的应用很常见、不是大问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie、原理图看起来很干净。 您可以根据需要对25MHz 振荡器进行 DNL 操作。 设计中无需使用晶体和外部振荡器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    感谢您的回答!  

    根据您的意见:

    "二. 是的、从 EMI EMC 的角度来看、建议对这些进行阻抗控制、以实现出色的 MDI 性能。 由于您正在进行"标准千兆位应用"、因此只需使用布局工具估算阻抗即可。"

    您是否意味着将其估算为100欧姆差分阻抗并对 PCB 层叠和差分进行按摩。 以实现该目的吗?  例如、对于 LVDS、您以100R DIFF 终止。 并将布线阻抗设置为100R 差分。  在此应用中、我将驱动电感器、因此我的目标阻抗应该是4个差分的阻抗。 成对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie

    是的、估算100R DIFF 并选择布线宽度、间距和层叠高度以实现阻抗。

    MDI 的目标应为100R 差分、50欧姆 Z0。

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 MDI 接口、您是指 MDIO/MDC?

    如果 MDIO/MDC 是50欧姆线路、它们是否需要在 FPGA 上使用50欧姆终端?

    MAC 接口如何?  它们是否应该是50欧姆传输线路、FPGA 侧也应该有50个端接电阻器?

    所连接 MAC 接口端的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、Robbie。

    否、MDIO 不是 MDI。 MDI 是电缆接口。 MDIO 是串行管理接口中的信号。

    MDI、电缆连接、特别需要50欧姆单端、100欧姆差分的阻抗。

    谢谢、