This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何将 Open LDI (LVDS 信号)转换为 VGA 信号?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728972/ds90ub948-q1-how-to-convert-open-ldi-lvds-signal-to-vga-signal

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90CF388

你好

解决方案是否可以将 DS90UB9VGA‘s Open LDI 输出转换为信号?

2. FPD Link 接口是否与 HDMI 接口规格相匹配?

 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我想将 DS90UB948与显示器相连、以显示来自摄像头传感器的视频。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们无法很好地理解您的问题。
    948可以轻松地与面板链接,因为许多窗格都具有 OpenLDI I/F 对于 HDMI、您可以选择 ub949。


    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想将来自 UB948的 Open LDI 信号转换为 VGA/D-sub (包括模拟 R、G、B 数据和 HSYN/Vsync)。

    我们的显示器 具有 VGA 接口, 我们希望通过在显示器上显示948的视频而 不是直接显示面板来测试947/948功能。--请参阅随附的 filee2e.ti.com/.../how-to-convert--open-LDI-to-VGA.pptx

    我的问题是、是否有解决方案可以将 Open LDI 转换为模拟 RGB、该模拟 RGB 可以输入到显示器上的 VGA 连接器??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以选择一个器件将 OpenLDI 输出桥接至并行 RGB 输出、例如 my.ti.com 中的 DS90CF388。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、DS90CF388可与 UB948?配合使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么需要同时使用这两者? 请查看案例中的388方框图。
    此外,cf388未与 ub948连接。

    此致、
    Steven