请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90CF388
你好
解决方案是否可以将 DS90UB9VGA‘s Open LDI 输出转换为信号?
2. FPD Link 接口是否与 HDMI 接口规格相匹配?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
解决方案是否可以将 DS90UB9VGA‘s Open LDI 输出转换为信号?
2. FPD Link 接口是否与 HDMI 接口规格相匹配?
非常感谢!
你(们)好
我想将来自 UB948的 Open LDI 信号转换为 VGA/D-sub (包括模拟 R、G、B 数据和 HSYN/Vsync)。
我们的显示器 具有 VGA 接口, 我们希望通过在显示器上显示948的视频而 不是直接显示面板来测试947/948功能。--请参阅随附的 filee2e.ti.com/.../how-to-convert--open-LDI-to-VGA.pptx
我的问题是、是否有解决方案可以将 Open LDI 转换为模拟 RGB、该模拟 RGB 可以输入到显示器上的 VGA 连接器??
谢谢