Other Parts Discussed in Thread: ISO3082
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3082 如 上所示,以上是我的485电路,CPU 是 zynq7010。在485上进行辐射射频电磁场抗扰度测试时、我们发现当频率在此频率之后的2M 至3MHz,之间时、两个485节点之间的通信中断、 通信恢复正常。.485通信速度是9600bps。有人能告诉我为什么,我的电路有一些错误?