This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO485辐射射频电磁场抗扰度测试

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724870/iso3082-iso485-radiated-radio-frequency-electromagnetic-field-immunity-test

器件型号:ISO3082

如 上所示,以上是我的485电路,CPU 是 zynq7010。在485上进行辐射射频电磁场抗扰度测试时、我们发现当频率在此频率之后的2M 至3MHz,之间时、两个485节点之间的通信中断、 通信恢复正常。.485通信速度是9600bps。有人能告诉我为什么,我的电路有一些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、您在满足辐射抗扰度要求方面遇到问题。
    请告诉我您尝试遵守的标准是什么? IEC61000-4-3要求对>80MHz 的频率进行测试。 请确认吗?
    您能否同时告诉我们您想要达到的辐射水平? 就像10V/m?

    PCB 上的各种组件可以拾取辐射、例如磁性元件、迹线等。 一个使系统免受此类噪声影响的好做法是使用 RC 滤波器对器件的所有输入进行带宽限制、从而使数据传输不受影响。 我不确定在 CPU、ISO3082的 SIDE1或 RS-485总线上的通信数据是否损坏。 这必须通过实验来发现。

    RS-485总线是差分总线、通常不受共模噪声的影响。 还应移除 RS-485总线上的共模扼流圈 L10、并测试它是否会产生任何影响。 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的器件需要针对0~80M 的频率进行测试、辐射水平为10V/m。通过实验、我们发现在2.7M 或3.7M 下、485的接收和发送不正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不是很好,您不能回答我提出的问题。最后,经过实验,发现终端连接了一个120欧姆的电阻器, 这个问题已经解决了、所以我想问一个问题、是否有一个端子阻抗为120欧姆且与 ISO3082芯片兼容的芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉、我无法通过更多输入返回给您以解决您面临的问题、我很高兴知道您可以通过在 RS-485总线上放置一个120Ω Ω 的端接电阻器来满足辐射抗扰度要求。

    关于120Ω Ω 端子阻抗的问题、您是否意味着要寻找集成了120Ω Ω 端子阻抗的器件? 端子电阻器通常未集成到器件中、它们在总线上的位置在很大程度上取决于连接拓扑。

    请参阅以下两个应用手册、这些应用手册对 RS-485接口进行了一般性介绍、还讨论了端接电阻器的放置。

    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
    www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我、很抱歉、我无法为您提供更多信息来解决该问题。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望您的所有问题都能得到解答、如果您还有任何疑问、请随时回复此 E2E 帖子或创建新帖子。
    谢谢、我将继续并结束这个主题。


    此致、
    Koteshwar Rao