This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:在-10°C 环境温度下加电后、SDA 引脚由 IC 拉低

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731165/pca9544a-sda-pin-is-pull-low-by-ic-after-power-up-in--10c-ambient-temperature

器件型号:PCA9544A
主题中讨论的其他器件: TCA9544A

大家好、团队成员

我的通信客户在其 BBU 产品中使用 PCA9544A。 PCA9544A 在室温下工作正常。

他们发现、当系统在-10°C 环境温度下加电时、PCA9544A 将把 SDA 引脚拉低。 这会在处理器(I2C 主设备)中产生通信仲裁错误。 只有时钟信号被发送到 SCL 引脚、SDA 将恢复正常。

是否有任何关于此问题的建议? 您能帮助解决此问题吗?

CH1 (黄色):SCL

CH2 (绿色):SDA

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin、

    您能否在器件上电时提供 Vcc 波形?

    根据其外观、您的总线卡滞、这可能与器件的通电方式有关(错误的上电复位)。

    "是否有任何关于此问题的建议? 您能帮您解决这个问题吗?"
    当我们看到这种情况时、通常可以通过在 SCL 上发送9或18个时钟脉冲来恢复总线来解决此问题。 您可以在每次启动后发送此信号、以确保总线空闲。

    您可能需要查看数据表的第11.1节以查看此器件的加电要求。 另一个建议是将 PCA9544A 与我们的 TCA9544A 换用、后者对上电的时序要求更宽松。

    -Bobby