Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A, TCA9544A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9544A 主题中讨论的其他器件: TCA9544A
大家好、团队成员
我的通信客户在其 BBU 产品中使用 PCA9544A。 PCA9544A 在室温下工作正常。
他们发现、当系统在-10°C 环境温度下加电时、PCA9544A 将把 SDA 引脚拉低。 这会在处理器(I2C 主设备)中产生通信仲裁错误。 只有时钟信号被发送到 SCL 引脚、SDA 将恢复正常。
是否有任何关于此问题的建议? 您能帮助解决此问题吗?
CH1 (黄色):SCL
CH2 (绿色):SDA
谢谢
Kevin