Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 您好!
我的客户有关于 SN65DP159的一些问题。
[第1季度]
当 I2C_EN/PIN = 1时、HDMI TX 的端接通过0Bh[4:3]设置。
在这种情况下,自动选择端接阻抗功能是否已禁用?
[第2季度]
RSB 封装没有 TX_TERM_CTL 引脚。
当 RSB 封装中的 I2C_EN_PIN = 0时,TX_TERM_CTL NC (自动选择端接阻抗特性已启用)吗?
此致、
Hiroshi Katsunaga