This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:TX 端接

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731150/sn65dp159-tx-termination

器件型号:SN65DP159

您好!

我的客户有关于 SN65DP159的一些问题。

[第1季度]

当 I2C_EN/PIN = 1时、HDMI TX 的端接通过0Bh[4:3]设置。

在这种情况下,自动选择端接阻抗功能是否已禁用?

[第2季度]

RSB 封装没有 TX_TERM_CTL 引脚。

当 RSB 封装中的 I2C_EN_PIN = 0时,TX_TERM_CTL NC (自动选择端接阻抗特性已启用)吗?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katsunaga-san、您好!

    A1。 是的、正确的自动 TX_TERM_CTL 选择模式在 I2C 模式下禁用。
    答2. 是的、没错。 如果 DP159RSB 处于引脚配置模式(I2C_EN = 0)、则 TX _TERM_CTL 是默认模式

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的快速响应。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga