This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:在断电时运行

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730136/tmds171-on-off-operation-of-power

器件型号:TMDS171

你(们)好

我们的客户会在某些异常情况下进行评估、例如电源的开/关操作(暂时断电)。

他们发现了一个未知现象。

如果重复断电/开启测试、则 TMDS 171未输出 TMDS 信号的事件将发生约1/100次。
由于有几个问题、请确认以下问题。

1)数据表:第23页的"8.3.2运行时序"中有一个序列计量表、但是否有一个"开→关→开"的序列调节? (如下图所示)
   *例如、由于电源电压不会下降、如果从关断到接通所花费的时间不超过几毫秒、则可能会出现故障等

2) 2)由于 TMDS 信号未输出、因此它可能处于待机模式。
在上电和 TMDS 输入状态下 TMDS 未输出的条件是什么?

3) 3)为了调查上述原因、在检查寄存器设置时是否有任何寄存器可供参考?

我还有一个与上述问题无关的问题、关于控制引脚上的上拉电阻器、该电阻器的阻值为65k 欧姆、如数据表中所述。

但是、客户将3.3V 电源轨上的上拉电阻器(65k Ω)连接到控制引脚、则 CONTROL 引脚的电压将为2.5V。

VIH 的最小电压为2.6V、如数据表中定义的那样。 引脚的电压低于规格。

是这样吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣

    在该加电/断电测试期间、它们是否切换 OE 信号? 请检查并确保器件再次上电时、它们正确遵循第23页的第8.3.2节"运行时序"。

    当没有 TMDS 输出时、它们能否切换 OE 信号并查看是否有输出?

    对于65k 上拉电阻器、它们在多个控制引脚或仅一个控制引脚上看到2.5V 电压吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    是的、65K 上拉电阻为引脚生成正确的值。 VIH 的最小电压仅为有源驱动信号定义-数据表底部的表中有一条注释。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    我要求我们的客户检查如何设置 OE 引脚。 如果我获得了这些信息、我会告诉您。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    我看到了您提到的注释。 但我不明白这篇笔记的含义。

    (以下是您提到的注释吗?)

    > VIH 的最小电压仅为有源驱动信号定义  

    主动信号是什么?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这些是我所讨论的内容。 如果应用使用无源上拉(电阻器)、则 VIH (min)不适用。 VIH (min)仅适用于由系统中的另一个器件(FPGA/微控制器)驱动的信号。

    请告诉我这是否不清楚。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN-SAN、您好!

    我明白了。
    那么、当这些引脚通过65k Ω 电阻上拉至3.3V 电源轨时、这些引脚上的电压预计为多少?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当连接一个外部上拉电阻器时、这些引脚没有定义 VIH (最小值)。

    此致、
    JMMN