This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 Thunderbolt 开发的一些问题。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728760/some-questions-about-thunderbolt-development

主题中讨论的其他器件:TPS65983BTPS65987D

尊敬的先生

我们公司正在开发具有 Thunderbolt 功能的笔记本电脑。我想问您一些有关 TPS65983B 和 TPS65987B 的问题。

我们希望使用 Alpine ridge LP 技术进行设计、但英特尔公共主板上使用的芯片是 TPS65983。 我们是否可以使用 TPS65987D 而不是 TPS65983?

其中是 TPS65987D 和 TPS65983?之间的具体差异

您能否提供 采集符号和 OrCAD 符号、以便绘制电路图和布局?

是否有任何其他信息可以帮助我们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leiren、

    TPS65983B 和 TPS65987D 都支持高山脊、但由于高山脊在高山脊释放时使用 TPS65983B。

    您可以下载我们的 EVM 设计文件并使用其中的符号。

    如果您希望遵循英特尔的参考设计、我建议您严格遵循他们的设计。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lieren、您好!

    如果我回答了您的问题、您可以单击此选项解决多路复用问题吗?

    谢谢、

    Rahul