请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65983B、 TPS65987D尊敬的先生
我们公司正在开发具有 Thunderbolt 功能的笔记本电脑。我想问您一些有关 TPS65983B 和 TPS65987B 的问题。
我们希望使用 Alpine ridge LP 技术进行设计、但英特尔公共主板上使用的芯片是 TPS65983。 我们是否可以使用 TPS65987D 而不是 TPS65983?
其中是 TPS65987D 和 TPS65983?之间的具体差异
您能否提供 采集符号和 OrCAD 符号、以便绘制电路图和布局?
是否有任何其他信息可以帮助我们?