请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 我有一个简单的 UFP 系统、我想确保它能与 Thunderbolt 3端口(与笔记本电脑上的情况一样)配合使用。 我希望在5V 电压下获得3A 电流、而无需协商 USB-PD 或进入 Thunderbolt 交替模式。 由于 HD3SS3220多路复用器不具有 USB-PD 功能(因此无法进入 Thunderbolt 交替模式)、我依靠 CC1/CC2引脚来告知电流能力(900mA、1.5A、3A)。 启用 Thunderbolt 的器件在协商使用 USB-PD 之前是否始终广播3A 功能(使用 CC1/CC2引脚)?